strlen
文字列の長さを求めます。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <string.h>
size_t __far strlen(const char __near *s);
size_t __far _COM_strlen_f(const char __far *s);
[戻り値]
終端を示すnull文字(\0)の前に存在する文字の数を返します。
[詳細説明]
sの指す文字列の長さを求めます。