Everything

strpbrk


文字列から,指定したいずれかの文字を探索します。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <string.h>

char __near * __far strpbrk(const char __near *s1, const char __near *s2);

char __far * __far _COM_strpbrk_ff(const char __far *s1, const char __far *s2);

[戻り値]

捜し出した文字へのポインタを返します。s2からの文字がいずれもs1の中に現れなかった場合は,nullポインタを返します。

[詳細説明]

s2の指す文字列中のいずれかの文字(null文字(\0)は除く)がs1の指す文字列中に最初に現れた位置を求めます。