アセンブラが出力するアセンブル・リスト・ファイルの内容と形式について説明します。
ソースリストファイルには、コンパイル結果およびアセンブル結果の情報を表示します。
ソースリストの構成と内容を示します。
|  |  |  |  |  | 
| 
1 | 
ソース情報 | 
アセンブリソースに対応して、C/C++言語ソースを表示 | 
-show=source | 
出力しない | 
| 
2 | 
オブジェクト情報 | 
オブジェクトプログラムの機械語、アセンブリソースコード | 
なし | 
出力する | 
| 
3 | 
統計情報 | 
エラーの総数、ソースプログラムの行数、セクションサイズ | 
なし | 
出力する | 
| 
4 | 
コマンド指定情報 | 
コマンドで指定されたファイル名とオプションを表示 | 
なし | 
出力する |