Everything

csplus.get_variable_size


指定された変数のサイズを取得します。

[指定形式]

csplus.get_variable_size(session_id, variable)

[引数]

引数

説明

session_id

本バージョンではこの引数は無視されます。

variable

変数名を指定します。

[戻り値]

指定された変数のサイズを返します。

[詳細説明]

-

指定された変数のサイズを取得します。

[使用例]

>>> csplus.get_variable_size(0, "x")
2