Python 3 実行環境とCS+のソケット通信を確立します。
[指定形式]
[引数]
なし
[戻り値]
なし
[詳細説明]
- | 本コマンドは,他のコマンドを使用する前に,一度呼び出す必要があります。 |
[使用例]
>>> import sys
>>> sys.path.append("C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\CS+\CC\Plugins\PythonConsole\integration_service")
>>> import csplus
>>> csplus.connect()
>>>
|