csplus.read_memory
指定されたアドレスから値を読み出します。
[指定形式]
csplus.read_memory(session_id, address, length)
[引数]
引数
説明
session_id
本バージョンではこの引数は無視されます。
address
データを読み出すアドレスを指定します。
length
読み出す全データ長をバイト単位で指定します。
[戻り値]
読み出した値を16進数で返します。
[詳細説明]
-
読み出されたデータはアドレス順のバイト列になります。ただし,IOレジスター領域についてはエンディアンの影響があるため、アドレス順とは異なる場合があります。
[使用例]
>>> csplus.read_memory(session_id, 0x0, 1)
'10'
>>>