Everything

csplus.add_address_breakpoint


ブレークポイント種別を指定して、アドレスブレークポイントを追加します。

[指定形式]

csplus.add_address_breakpoint(address, breakpoint_type="", temporary=False)

[引数]

引数

説明

address

ブレークポイントを設定するアドレスを指定します。

breakpoint_type

ブレークポイントの種別を "Hardware" か "Software" で指定します。

正しく指定されなかった場合、種別を自動で選択します。

temporary

一度だけブレークするテンポラリブレークポイントとして設定するかどうかを指定します。

[戻り値]

追加したブレークポイントのインデックスを返します。

[詳細説明]

-

本コマンドで返されるインデックスはブレークポイントが追加された時点でのインデックスです。 他のブレークポイントが追加/削除された場合、実際のインデックスは異なっている場合があります。

[使用例]

>>> csplus.add_address_breakpoint(0x12, "hardware", True)
2