Everything

csplus.set_integer_expression


指定された式に整数値を代入します。

[指定形式]

csplus.set_integer_expression(session_id, expression, value)

[引数]

引数

説明

session_id

本バージョンではこの引数は無視されます。

expression

値を代入する式を指定します。

value

代入する整数点値を指定します。

[戻り値]

なし

[詳細説明]

-

指定された式に整数値を代入します。

[使用例]

>>> csplus.set_integer_expression(0, "intVar", 10)
>>> csplus.get_integer_expression(0, "intVar")
10