csplus.set_float_expression
指定された式に浮動小数点値を代入します。
[指定形式]
csplus.set_float_expression(session_id, expression, value)
[引数]
引数
説明
session_id
本バージョンではこの引数は無視されます。
expression
値を代入する式を指定します。
value
代入する浮動小数点値を指定します。
[戻り値]
なし
[詳細説明]
-
[使用例]
>>> csplus.set_float_expression(0, "floatVar", 10.1234)
>>> csplus.get_float_expression(0, "floatVar")
10.1234