csplus.set_integer_expression
指定された式に整数値を代入します。
[指定形式]
csplus.set_integer_expression(session_id, expression, value)
[引数]
引数
説明
session_id
本バージョンではこの引数は無視されます。
expression
値を代入する式を指定します。
value
代入する整数点値を指定します。
[戻り値]
なし
[詳細説明]
-
[使用例]
>>> csplus.set_integer_expression(0, "intVar", 10)
>>> csplus.get_integer_expression(0, "intVar")
10