csplus.get_float_expression
指定した式の浮動小数点値を取得します。
[指定形式]
csplus.get_float_expression(session_id, expression)
[引数]
引数
説明
session_id
本バージョンではこの引数は無視されます。
expression
評価する式を指定します。
[戻り値]
指定された式の評価結果を浮動小数点値で返します。
[詳細説明]
-
[使用例]
>>> csplus.get_float_expression(0, "floatVar")
10.1234