Everything

r_iican_callback_slave_sendend

IICAスレーブ送信完了割り込みINTIICAnの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、IICAスレーブ送信完了割り込みINTIICAnに対応し割り込み処理r_iican_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

 

[指定形式]

static void   r_iican_callback_master_sendend ( void );

備考              n は、チャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし