Everything

R_IICAn_StopCondition

ストップ・コンディションを発生させます。

備考              API 関数の呼び出し後IICAの動作を停止する前に、SPD0ビットでストップコンディション検出されたことを確認してください。

 

[指定形式]

void       R_IICAn_StopCondition ( void );

備考              n は、チャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし