Everything

R_IICAn_Slave_Send

IICAスレーブ送信を開始します。

備考              API 関数では、引数 tx_buf で指定されたバッファから 1 バイト単位のIICAスレーブ送信を引数 tx_num で指定された回数だけ繰り返し行います。

 

[指定形式]

#include  “r_cg_macrodriver.h”

void      R_IICAn_Slave_Send ( uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num );

備考              n は、チャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t * const tx_buf;

送信するデータを格納したバッファへのポインタ

I

uint16_t tx_num;

送信するデータの総数

 

[戻り値]

なし