Everything

R_MAC32Bit_Set_PowerOff

32 ビット積和演算回路に対するクロック供給を停止します。

備考              API 関数の呼び出しにより、32 ビット積和演算回路はリセット状態へと移行します。
このため、本 API 関数の呼び出し後、制御レジスタへの書き込みは無視されます。

 

[指定形式]

void       R_MAC32Bit_Set_PowerOff ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし