Everything

R_MAC32Bit_MULSigned

符号あり乗算を行います。

 

[指定形式]

void       R_MAC32Bit_MULSigned ( int32_t data_a, int32_t data_b, mac32bit_int64_t

* buffer_64bit );

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

int32_t data_a;

被乗数値

I

int32_t data_b;

乗数値

O

mac32bit_int64_t * buffer_64bit;

演算結果

 

備考              以下に、演算結果 mac32bit_int64_t の構成を示します。

 

typedef struct

{

          int16_t low_low;

          int16_t low_high;

          int16_t high_low;

          int16_t high_high;

} mac32bit_int64_t;

 

[戻り値]

なし