Everything

32 ビット積和演算回路

以下に、コード生成ツールが32 ビット積和演算回路用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.48      32 ビット積和演算回路用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_MAC32Bit_Create

32 ビット積和演算回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_MAC32Bit_Create_UserInit

32 ビット積和演算回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_mac32bit_interrupt_flow

32 ビット積和演算オーバーフロー / アンダーフロー割り込み INTMACLOF の発生に伴う処理を行います。

R_MAC32Bit_Reset

32 ビット積和演算回路をリセットします。

R_MAC32Bit_Set_PowerOff

32 ビット積和演算回路に対するクロック供給を停止します。

R_MAC32Bit_MULUnsigned

符号なし乗算を行います。

R_MAC32Bit_MULSigned

符号あり乗算を行います。

R_MAC32Bit_MACUnsigned

符号なし積和演算を行います。

R_MAC32Bit_MACSigned

符号あり積和演算を行います。