Everything

r_uartfn_callback_softwareoverrun

オーバラン・エラーの検出に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、LIN-UART受信完了割り込みINTLRに対応した割り込み処理r_uartfn_interrupt_receiveのコールバック・ルーチン(R_UARTFn_Receiveの引数 rx_num で指定された数以上のデータを受信した際の処理)として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void   r_uartfn_callback_softwareoverrun ( void );

備考              n は、チャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし