Everything

R_UARTFn_Create_UserInit

アシンクロナス・シリアル・インタフェース LIN-UARTに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

備考              API 関数は、R_UARTFn_Createのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

 

[指定形式]

void       R_UARTFn_Create_UserInit ( void );

備考              N は、チャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし