Everything

R_UARTFn_Create

アシンクロナス・シリアル・インタフェース LIN-UARTを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

備考              API 関数は、main()関数を実行する前に、R_Systeminit から呼び出されます。

 

[指定形式]

void       R_UARTFn_Create ( void );

備考              n は、チャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし