-undefine
<コンパイル・オプション / ソースオプション>
[指定形式]
-undefine = <sub>[,…]
<sub>:<マクロ名>
[詳細説明]
-
<マクロ名>のプリデファインドマクロを無効化します。
マクロ名が複数ある場合にはカンマ(,)で区切って指定することができます。
[備考]
指定可能なプリデファインドマクロについては、「コンパイラ言語仕様」の章の「マクロ名」の項目を参照ください。
本オプションを複数回指定した場合、指定したすべてのマクロ名が未定義となります。