-comment
<コンパイル・オプション / ソースオプション>
[指定形式]
-comment = { nest | nonest }
-
省略時解釈
comment=nonestです。
[詳細説明]
comment=nestを指定した場合、ネストしたコメントの記述を可能にします。
comment=nonestを指定した場合、コメントのネストを認識しません。
[例]
comment=nestを指定した場合はすべてコメントと解釈しますが、comment=nonestを指定した場合は[1]でコメントが終わっていると解釈します。
/* This is an example of /* nested */ comment */
[1]