Everything
 

-ignore_files_misra 【Professional版のみ】


<コンパイル・オプション / ソースオプション>

[指定形式]

-ignore_files_misra=<ファイル名>[,<ファイル名>,...]

[詳細説明]

-

MISRA-C:2004またはMISRA-C:2012 のルールチェック対象外のソースファイルを指定します。

[備考]

-

コマンドライン上で同一オプションを複数回指定した場合には、それぞれのオプションが有効になります。

-

misra2004またはmisra2012オプションの指定がない場合は、本オプションを無視します。

-

指定されたソースファイル名が、コンパイル対象でない場合は、指定されたソースファイル名を無視します。