コマンドライン、サブコマンドファイルで指定したオプション列を出力します。
オプション情報の出力例を示します(rlink -subcommand=test.sub -list -show指定時)。
(test.subの内容) 
INPUT test.obj 
 | 
 
*** Options *** 
-sub=test.sub     (1) 
INPUT test.obj    (2) 
-list             (1) 
-show             (1) 
 | 
 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 
コマンドライン、サブコマンドで指定したオプション列を、指定順に出力します。 
 | 
| 
 | 
 
サブコマンドファイルtest.sub内のサブコマンドです。 
 |