各セクションの先頭/最終アドレス、サイズ、種別をアドレス順に出力します。
リンケージマップ情報の出力例を示します。
*** Mapping List *** 
(1)                                (2)        (3)         (4)    (5)     (6) 
SECTION                            START      END         SIZE   ALIGN   ATTRIBUTE 
P 
                                  00001000  00001000         1   1       CODE 
C 
                                  00001004  00001007         4   4       ROMDATA 
D_2 
                                  00001008  000014dd       4d6   2       ROMDATA 
B_2 
                                  000014de  000050b3      3bd6   2       DATA 
 | 
 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 
セクション名を表示します 
 | 
| 
 | 
 
先頭アドレスを表示します 
**OVER**と表示された場合は、アドレスが32bitで表現できる範囲を超えたことを示しています 
 | 
| 
 | 
 
最終アドレスを表示します 
**OVER**と表示された場合は、アドレスが32bitで表現できる範囲を超えたことを示しています 
 | 
| 
 | 
 
セクションサイズを表示します 
 | 
| 
 | 
 
セクションのアライメント数を表示します 
 | 
| 
 | 
 
再配置属性を表示します 
 | 
 
注  | リンク後にアドレスが確定したコードセクションのアライメント数は、big-endianを選択した場合、コンパイルおよびアセンブル時のアライメント数に関わらず4の倍数で表示されます。  |