シンボル削除最適化(-optimize=symbol_delete)によって削除されたシンボルのサイズ、種別を出力します。
シンボル削除最適化情報の出力例を示します。
*** Delete Symbols *** 
(1)                           (2)      (3) 
SYMBOL                        SIZE     INFO 
  _Version 
                                 4     data ,g 
 | 
 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 
削除シンボル名を表示します 
 | 
| 
 | 
 
削除シンボル名を表示します 
 | 
| 
 | 
 
削除シンボルの種別を以下のように表示します 
データ種別 
func: 関数名 
data: 変数名 
宣言種別 
g: 外部定義 
l: 内部定義 
 |