strcat
文字列の後に、文字列を連結します。
[指定形式]
#include <string.h>
char *strcat(char *s1, const char *s2);
[引数]
s1 連結される文字列へのポインタ
s2 連結する文字列へのポインタ
[戻り値]
s1の値
[備考]
s1で指された文字列の最後に、s2で指された文字列を連結します。この時、s2の指す文字列の最後を示すヌル文字も複写します。また、s1で指された文字列の最後のヌル文字は削除されます。