指定された文字列を先頭から調べ、別に指定した文字列中の文字が先頭から何文字続くかを求めます。
[指定形式]
#include <string.h>
size_t strspn(const char *s1, const char *s2);
[引数]
s1 調べられる文字列へのポインタ
s2 s1を調べるための文字列へのポインタ
[戻り値]
s1の先頭から、s2で指定した文字が続いている文字数
[備考]
s2が指す文字列を構成する文字が文字列として何文字続くかをs1で指された文字列の先頭から調べ、その文字列の文字数をリターン値として返します。