指定された記憶域において、指定された文字が最初に現われる位置を検索します。
[指定形式]
#include <string.h>
void *memchr(const void *s, long c, size_t n);
[引数]
s 検索を行う記憶域へのポインタ
c 検索する文字
n 検索を行う文字数
[戻り値]
検索の結果見つかった時:見つけられた文字へのポインタ
検索の結果見つからなかった時:NULL
[備考]
sで指定された記憶域の先頭からn文字の中で最初に現われたcの文字と同一文字の位置へのポインタをリターン値として返します。