fetestexcept
例外フラグの状態を判定します。
[指定形式]
#include <fenv.h>
long fetestexcept(long e);
[引数]
e 状態を判定するフラグ(複数可)を表す値
[戻り値]
eと浮動小数点例外マクロのビット単位の論理和
[備考]
fetestexcept関数は1回の呼び出しで複数個の浮動小数点例外を判定することができます。
本関数は、コンパイルオプションnofpuが選択されている場合は使用しないでください。
使用してもリターン値として異常を表す0以外を返します。