浮動小数点環境を設定します。
[指定形式]
#include <fenv.h>
long fesetenv(const fenv_t *f);
[引数]
f 浮動小数点環境を指すポインタ
[戻り値]
正常:0
異常:0以外
[備考]
設定する環境はfegetenv関数またはfeholdexcept関数にて設定した環境か、浮動小数点環境マクロと等しい環境を指定していください。
本関数は、コンパイルオプションnofpuが選択されている場合は使用しないでください。
使用してもリターン値として異常を表す0以外を返します。