Everything

feupdateenv


既出の例外を残したまま浮動小数点環境を設定します。

[指定形式]

#include <fenv.h>

long feupdateenv(const fenv_t *f);

[引数]

f 設定する浮動小数点環境を指すポインタ

[戻り値]

正常:0

異常:0以外

[備考]

設定する浮動小数点環境は、fegetenv関数またはfeholdexcept関数の呼出しによって設定されたオブジェクトを指すか、又は浮動小数点環境マクロに等しいものにしてください。

本関数は、コンパイルオプションnofpuが選択されている場合は使用しないでください。

使用してもリターン値として異常を表す0以外を返します。