ストリーム入出力用ファイルから1つのワイド文字を入力します。
[指定形式]
#include <stdio.h>
#include <wchar.h>
wint_t fgetwc(FILE *fp);
[引数]
fp ファイルポインタ
[戻り値]
正常:ファイルの終了の時:EOF
ファイルの終了でない時:入力したワイド文字
異常:EOF
[備考]
読み込みエラーが発生した時、そのファイルに対してのエラー指示子が設定されます。
fgetwc関数はfgetc関数をワイド文字が入力できるようにした関数です。