Everything

putwc


ストリーム入出力用ファイルへ1つのワイド文字を出力します。

[指定形式]

#include <stdio.h>

#include <wchar.h>

wint_t putwc(wchar_t c, FILE *fp);

[引数]

c 出力するワイド文字

fp ファイルポインタ

[戻り値]

正常:出力したワイド文字

異常:WEOF

[備考]

書き出しエラーが発生した時は、そのファイルに対してエラー指示子が設定されます。

putwc関数はfputwcと等価ですが、マクロとして実装されているため、fpを2回以上評価することがあります。したがって、fpは副作用を伴わない式にしてください。