fwide
ファイルへの入力単位を設定します。
[指定形式]
#include <stdio.h>
#include <wchar.h>
long fwide(FILE *fp, long mode);
[引数]
fp ファイルポインタ
mode 入力単位を表す値
[戻り値]
ワイド文字単位が設定された場合は0より大きい値
バイト単位の場合は0より小さい値
入出力単位をもたない場合は0
[備考]
fwide関数はストリーム入出力単位が既に決定されている場合、それを変更しません。