Everything

開く ダイアログ

タスク・アナライザ・トレース・データとして保存されている解析情報を読み込み,リアルタイムOS タスク・アナライザ パネル子パネル表示エリアに該当情報を表示します。
図A―10  開く ダイアログ
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルツールバーに配置されているドロップダウン・リストから[他のトレース・データを開く...]を選択
[各エリアの説明]
(1) [ファイルの場所]
タスク・アナライザ・トレース・データが格納されているフォルダを選択します。
(2) ファイルの一覧エリア
[ファイルの場所],および[ファイルの種類]で選択された条件に合致するファイルの一覧を表示します。
(3) [ファイル名]
読み込むタスク・アナライザ・トレース・データのファイル名を指定します。
(4) [ファイルの種類]
読み込むファイルの種類として,“タスク・アナライザ・トレース・データ(*.tad)”を選択します。
[機能ボタン]
ボタン
機能
開く
[ファイルの場所]で指定されたフォルダから[ファイル名],および[ファイルの種類]で指定されたファイルを読み込み,解析結果 パネルに該当情報を表示します。
キャンセル
本ダイアログをクローズします。