|
ロード・モジュールの実行が停止した際, 子パネル表示エリアに表示されている解析情報を更新するか否か,または 子パネル表示エリアに表示する解析情報を保持しているタスク・アナライザ・トレース・データを選択します。
|
|
ロード・モジュールの実行が停止した際,または本項目を選択した際, 子パネル表示エリアに表示されている解析情報を更新します。
|
|
ロード・モジュールの実行が停止した際, 子パネル表示エリアに表示されている解析情報を更新しません。
|
|
|
|
|
|
|
/
|
ロード・モジュールの実行が開始された際,トレース・データの取得を行うか否かを選択します。
|
|
トレース開始イベントが設定されていない状態にあることを示しています。
なお,本ボタン状態の場合,ロード・モジュールの実行が開始された際,トレース・データの取得は行われません。
|
|
トレース開始イベントが設定された状態にあることを示しています。
なお,本ボタン状態の場合,ロード・モジュールの実行が開始された際,トレース・データの取得を行います。
|
|
なお,本ボタンが押下された際には,トレース・バッファの内容もクリアされます。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
子パネル表示エリアに時間に関する解析情報(累計実行時間,平均実行時間など)を表示する際の単位を選択します。
|
|
|
|
|
|
|