Everything

2. 6  解析情報の保存

リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルツールバーに配置されている ボタンを押下することにより,解析情報をタスク・アナライザ・トレース・データとして保存することができます。
なお,タスク・アナライザ・トレース・データの保存先,およびファイル名は, ボタンを押下した際にオープンする名前を付けて保存 ダイアログで選択/指定します。
図2―10  名前を付けて保存 ダイアログ