CS+が提供している各種コンポーネント(解析ツールを含む,設計ツール/ビルド・ツール/デバッグ・ツールなど)から出力されるメッセージのうち,解析ツールが出力するメッセージを表示します。

CS+が提供している各種コンポーネント(解析ツールを含む,設計ツール/ビルド・ツール/デバッグ・ツールなど)から出力されるメッセージのうち,解析ツールが出力したメッセージを表示します。
なお,メッセージの表示色は,出力メッセージの種別により,次のように異なります(表示の際の文字色/背景色は,オプション ダイアログにおける[全般 - フォントと色]カテゴリの設定に依存)。
警告メッセージ,またはエラー・メッセージを表示している行にキャレットがある状態で,コンテキスト・メニューの[メッセージに関するヘルプ]を選択,または[F1]キーを押下することにより,該当行のメッセージに関するヘルプを表示します。 |