プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[リンク・オプション]タブを選択します。
ユーザ・ライブラリの追加は,[入力]カテゴリの[使用するライブラリ・ファイル]プロパティで行います。
[...]ボタンをクリックすると,パス編集 ダイアログがオープンします。
[パス(1行につき1つのパス)]にライブラリ・ファイル(パスを含む)を1行に1つずつ入力します。
[OK]ボタンをクリックすると,入力したライブラリ・ファイルがサブプロパティとして表示されます。
ライブラリ・ファイルの変更は,[...]ボタン,またはサブプロパティのテキスト・ボックスへの直接入力により行うことができます。
[共通オプション]タブの[よく使うオプション(リンク)]カテゴリの[使用するライブラリ・ファイル]プロパティでも,同様に設定することができます。 |