R_OSTMm_Set_CompareValue
インターバルタイマモードの場合,ダウンカウンタの開始値を設定します。
フリーランニングコンペアモードの場合,コンペア値を設定します。
[指定形式]
void R_OSTMm_Set_CompareValue ( uint32_t value );
備考
mはチャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
I
uint32_t value;
ダウンカウンタの開始値またはコンペア値
[戻り値]
なし