Everything
3.2.12 OSタイマ

以下に,コード生成がOSタイマ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.12

OSタイマ用API関数

API関数名

機能概要

R_OSTMm_Create

OSタイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_OSTMm_Create_UserInit

OSタイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_ostmm_interrupt

OSTMの割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_OSTMm_Start

OSタイマのカウントを開始します。

R_OSTMm_Stop

OSタイマのカウントを終了します。

R_OSTMm_Set_CompareValue

インターバルタイマモードの場合,ダウンカウンタの開始値を設定します。

フリーランニングコンペアモードの場合,コンペア値を設定します。