Everything

R_RTC_Set_ConstPeriodInterruptOn


定周期割り込みの発生周期を設定したのち,定周期割り込み機能を開始します。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
#include    "r_cg_rtc.h"
MD_STATUS   R_RTC_Set_ConstPeriodInterruptOn ( rtc_int_period_t period );

[引数]

I/O

引数

説明

I

rtc_int_period_t  period;

定周期割り込みの発生周期

QUARTERSEC: 0.25秒

HALFSEC: 0.5秒

ONESEC: 1秒

ONEMIN: 1分

ONEHOUR: 1時間

ONEDAY: 1日

ONEMONTH: 1ヵ月

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ARGERROR

引数の指定が不正