Everything

R_12DAn_Set_ConversionValue

ANOn 端子に出力するアナログ電圧値を設定します。

 

[指定形式]

void       R_12DAn_Set_ConversionValue ( uint16_t reg_value );

備考              n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint16_t reg_value;

D/A 変換値

 

[戻り値]

なし