Everything

R_12DA_Set_PowerOff

12 ビット D/A コンバータに対するクロック供給を停止します。

備考              API 関数の呼び出しにより、12 ビット D/A コンバータはリセット状態へと移行します。
このため、本 API 関数の呼び出し後、制御レジスタへの書き込みは無視されます。

 

[指定形式]

void       R_12DA_Set_PowerOff ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし