Everything

R_DACn_Set_ConversionValue

ANOn端子に出力するアナログ電圧値を設定します。

 

[指定形式]

#include  “r_cg_macrodriver.h”

void       R_DACn_Set_ConversionValue ( uint8_t reg_value );

備考              n は、チャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

Uint8_t reg_value;

D/A 変換を行うデータ

 

[戻り値]

なし