D/A コンバータ
以下に,コード生成がD/A コンバータ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.26 D/A コンバータ用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
D/Aコンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
D/Aコンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
D/A変換を開始します。 | |
D/A変換を終了します。 | |
D/Aコンバータに対するクロック供給を停止します。 | |
ANOn端子に出力するアナログ電圧値を設定します。 | |
D/Aコンバータの出力電圧を変更します。(8ビットモード) | |
D/Aコンバータの出力電圧を変更します。(12ビットモード) | |
D/Aコンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
D/Aコンバータをリセットします。 |