R_IT8bitm_Channeln_Set_PowerOff
8ビット・インターバル・タイマに対するクロック供給を停止します。
備考
本 API 関数の呼び出しにより、8ビット・インターバル・タイマはリセット状態へと移行します。
このため、本API関数の呼び出し後、制御レジスタへの書き込みは無視されます。
[指定形式]
void
R_IT8bitm_Channeln_Set_PowerOff ( void );
備考
m はユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]
なし