Everything

R_IT8bitm_Channeln_Create_UserInit

8 ビット・インターバル・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

備考              API 関数は、R_IT8bitm_Channeln_Createのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

 

[指定形式]

void       R_IT8bitm_Channeln_Create_UserInit ( void );

備考           mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし