32 ビット積和演算回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
備考 本 API 関数は、main()関数を実行する前に、R_Systeminit から呼び出されます。
[指定形式]
void R_MAC32Bit_Create ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし
32 ビット積和演算回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
備考 本 API 関数は、main()関数を実行する前に、R_Systeminit から呼び出されます。
[指定形式]
void R_MAC32Bit_Create ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし